结果:找到"电子元件 三极管",相关内容1000条
- 静电二极管与三极管的区别是什么呢
- 静电二极管(也称为二极管)和三极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着不同的角色。以下是它们之间的主要区别:结构和构成:静电二极管(二极管)由两个半导体材料(通常是P型和N型)组成,形成了一个PN结。三极管由三个半导体材料组成,通常包括一片N型半导体和两片P型半导体,或者一片P型半导体和两片N型半导体。这三个区域分别称为发射极、基极和集电极。功能和作用:静电二极管主要用于控制电流的方向。它只有两个电极:阳极(正极)和阴极(负极)。当施加正向电压时,它允许电流通过;当施加反向电压时,它阻止电流通过。三极管主要用于放大电流或作为电流开关。它有三个电极:发射极、基极和集电极。通过控制基极...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 三极管 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-22 14:30:00
- MOS在锂电池中的应用有哪些?
- MOS在锂电池中的主要作用之一是提高电池的安全性。由于锂电池的正极通常使用氧化物材料,如锰酸锂(LiMn2O4)或钴酸锂(LiCoO2),这些材料在高温或过充电的情况下可能导致电池过热甚至起火。MOS通过监测电池内部的温度和电压,能够实时检测到电池的异常状态,并采取措施以防止潜在的危险。当电池温度升高或电压超过安全范围时,MOS可以通过切断电池与外部电路的连接来阻止进一步的充电或放电,有效地避免了电池过热引发的安全问题。MOS对于优化电池的充放电性能也具有重要意义。通过精确地控制电池内部的电流流动和能量传递,MOS可以提高电池的充电效率和能量密度。在充电过程中,MOS可以帮助调节电流,防止过...
- 所属专栏: 器件替换 标签: MOS管,电子元器件,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-11 09:44:00
- MDD三极管的替换原则有哪些?
- 三极管的原理是什么?MDD三极管在应用电路中如何选择合适的替代型号呢?MDD三极管是一种半导体器件,被广泛应用于各种电子电路中,例如放大器、开关、逻辑电路等。在实际应用中,当出现三极管损坏或需要更换时,我们需要选择合适的替代型号。替换三极管的原则包括匹配电气参数、替代型号的可靠性和成本等方面。本文将详细介绍三极管的替换原则,帮助大家更好地选择合适的替代型号。首先,选择合适的替代型号需要考虑电气参数的匹配。电气参数包括最大工作电流、最大工作电压、最大功耗、电流增益等。我们需要确保替代型号的电气参数与原型号相近或符合实际应用需求。如果替代型号的电气参数与原型号差别太大,可能会导致电路性能下降或不...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,电子元器件,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-11-30 09:46:00
- 替换MDD整流二极管有哪些原则?
- MDD整流二极管如果在电路中代换,以下原则必须知道:一、可选择使用型号参数及原二极管型号参数基本相同二极管代换。二、整流电流大二极管可代换整流电流小二极管,相反则不能代换。三、反向工作电压高二极管可代换反向电压低二极管,相反则不可能代换。四、工作频率高二极管可代换工作频率低二极管,则不能代换。二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由整流二极管构成的电路称为二极管整流电路。二极管规格书下载:ESD05D6CUDFN0603210824_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,三极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-22 09:45:00
- NPN三极管放大电路不能关断问题。
- 如图NPN三极管MMBTA06放大电路;通过R63控制放大电流,JOut外接1K负载电阻。问题如下:1、驱动电压高:1.1电压关系成立,Vsat=Vout-Vsen1.2电流关系成立,Isen-ILoad=10mA左右,为Ib2、驱动电压低,不能理解:2.1Vout应该接近12V,结果为6.05V,说明没有关断。2.2电流关系不成立,应该Iload=Isen,测试结果Isen=0.Iload=5.95非常感谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 三极管 发帖人:ActiveAndy 发帖时间:2023-02-10 19:06:00
- 三极管封装是不是错了,我都怀疑自己了
- 这是一个蜂鸣器电路然后看一下那个8050的PCB很奇怪的是,为什么他的原理图的EBC是这么排序的还有这个继电器的电路图三极管是9013的,然后他的PCB是这样的在网上找的9013引脚图说一脚是E发射极才对。电子小白,可能是我见识少了,发个贴看看大佬们的见解。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子元件 三极管 发帖人:三极管封装问题 发帖时间:2022-11-02 23:15:00
- MS5182N替代AD7682
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 电子元器件 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-06 15:04:00
- SI2308BDS-T1-GE3三极管功率场效应管供应
- 技术参数品牌:VISHAY/威世通型号:SI2308BDS-T1-GE3批号:19+封装:SOT-23数量:12078QQ:2355239042制造商:Vishay产品种类:MOSFETRoHS:是技术:Si安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SOT-23-3通道数量:1Channel晶体管极性:N-ChannelVds-漏源极击穿电压:60VId-连续漏极电流:2.3ARdsOn-漏源导通电阻:156mOhmsVgs-栅极-源极电压:10VVgsth-栅源极阈值电压:1VQg-栅极电荷:6.8n最小工作温度:-55C最大工作温度:+150CPd-功率耗散:1.66W配置:Single通道模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 三极管 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-09-24 14:33:00
- 电子元件入门基础,常用电子元器件详解
- 1、电子元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子元件 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:04:00
- 合科泰现货即将送达,需要赶快下单!!!
- 以下型号即将送达,请各位赶快下单公司介绍:广东合科泰实业有限公司(总部)初创于1992年,是全球领先的半导体生产服务商,是国家认证高新技术企业。初期致力于被动元器件:贴片电阻、贴片电容的研发及生产。于2000年注册成立深圳市合科泰电子有限公司(今为实业公司旗下子公司)。与此同时,企业扩大规模投资研发并且生产主动元器件:二极管、三极管、场效应管(MOS)及IC等领域系列产品,主要应用于:电源类、可穿戴数码产品、家电产品、通讯电子、汽车电子、仪器仪表、电子玩具、医疗电子、安防电子、航空航天等领域。【合科泰】网址:http://list.szlcsc.com/brand/11439.html欢迎大...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 合科泰,二三极管,三极管 发帖人:合科泰1992 发帖时间:2018-04-24 11:18:00
返回